This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:关于频移。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1425079/launchxl-cc1312r1-about-frequency-shift

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

工具与软件:

嗨、团队:

我使用的是 CC1312R1的 EVM 和 SmartRF-STUDIO-7。
然而、会出现不同频率变化的现象。
我认为、在同一环境下、无论哪种频带、频率变化都是恒定的、因为内部时钟是基准。
以下区别是软件问题还是其他问题?

TX 频率/设置: 429.2500[MHz]
TX 频率/结果: 429.249532 [MHz]
变化:-1.09027373328393 [ppm]

TX 频率/设置:429.5000 [MHz]
TX 频率/结果:429.499324 [MHz]
变化:-1.573923166 [ppm]

TX 频率/设置:429.7375 [MHz]
TX 频率/结果:429.735994[MHz]
变化:-3.504464935 [ppm]

BR、
Kengo。