This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:关于此器件型号:CC1354P10,802.15.4 / Thread / BLE 的测试/认证报告在哪里?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1425042/cc1354p10-where-is-the-testing-certification-reports-for-802-15-4-thread-ble-regarding-this-part-number-cc1354p10

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

香榭丽舍大街  

在哪里是802.15.4/Thread / BLE 关于此器件型号的测试/认证报告:CC1354P10。

请分享、储罐。

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RIO:

    为了在 www.ti.com 上销售 LaunchPad、LP-EM-CC1354P10的测试/认证报告已经在官方测试机构进行。 终端客户不能重复使用这些报告、因为这不是模块化认证。

    数据表本身总结了主要认证和表征。 数据表中的所有规格均 基于实际测量值。  

    请详细说明数据表中未涵盖的客户需要哪些信息。 要求提供所有测试/认证报告过于含糊和过于广泛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RGW:

    谢谢、请与我分享您的电子邮件。

    由于这是一个公开论坛、我们需要通过电子邮件进行交谈。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RIO:

    刚刚给您发送了一封电子邮件。 现在结束该主题帖。