This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:关于专利无线电的建议、以获得大多数监管批准

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1424779/cc1312r-suggestions-for-proprietary-radio-for-winning-most-regulatory-approvals

器件型号:CC1312R

工具与软件:

是否有任何文档/论坛帖子/任何此类性质的文章更加深入地介绍了如何使用专有无线电设备进行全球监管批准? 更具体地说、我正在寻找如下提示:

使用 abc - xyz MHz 的功率级别低于 n dBm 的频段能够在80%的最大经济体中获得批准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在全球 Sub-1GHz ISM 频段的监管批准方面拥有丰富的经验。 如果您采用868/BOM 设计(一个915 MHz 和一个设计)、这将涵盖大量市场。  

    主要市场概况:

    国家/地区 频率(MHz)
    日本 920-925.
    中国 470-510或868
    USA 902-928
    加拿大 902-928
    墨西哥 902-928
    欧盟 433+863-870
    美国 902-928
    泰国 923-925
    新加坡 920-925.
    菲律宾 433+863-870
    越南 920-925.
    台湾 920-925.
    韩国 425或917-925
    巴西 915-928
    马来西亚 920-925.
    印度尼西亚 920-925.
    印度 865-867
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 在这些国家/地区是否强制实施了任何 TX 功率限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、"ETSI"频带遵循868 MHz 标准 EN 300 220、其  输出功率不应超过14.0dBm。 中国的868 MHz 频段的功率限制为10dBm。  

     -仅供参考,在" 868 MHz "频带有一个250kHz 的窗口,它允许27 dBm。

    同样、对于"CC1312R"频带、则遵循15.247标准、允许高达30dBm、因此此处不限制915 MHz 的输出功率。

    因此、通过915 MHz 使用868/CC1312R 进行设计、您将能够覆盖大多数市场。