This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:RF 不适用于 RGZ 版本。

Guru**** 2535850 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, SYSCONFIG, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1421485/cc1314r10-rf-doesn-t-work-on-rgz-version

器件型号:CC1314R10
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigENERGYTRACE

工具与软件:

尊敬的 TI:

问题说明:

RF 在 RGZ 版本上不起作用。  最初、基于 SDK 中802.15.4收集器示例的代码 在 LP-CC1314R10-RSK 上进行了测试(在我们的 PCB 正在设计时)、一切都运行良好。 在 RSK 版本上测试代码后、将代码转换为 RGZ 的代码(CCS syscfg 中的开关功能)。 将代码上传到 RGZ 后、我们会看到所有功能都正常运行(按钮、LED、UART)、不包括 RF、Rx 或 Tx 都不起作用。 对于 HW 检查、我们使用了 SmartRF Studio、它可以正常运行、我们可以使用 RGZ 进行接收和发送、因此 HW 没有问题。 完成上传 SDK 中未更改的示例(rfPacketTx_LP_EM_CC1314R10_tirtos7_ticlang)后、代码转换为 RGZ (  CCS syscfg 中的 switch 函数)、同样的问题是射频不起作用。 RGZ 的射频驱动程序或 CCS 中的 RGZ 迁移功能似乎无法正常工作。

使用的硬件和软件:

Lauchpad CC1314R10 RSK、 采用 CC1314R10   RGZ 的定制电路板(www.radiocontrolli.com/.../cc1314-module)

CCS 12.7.0.00007

SDK simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17和 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77

SmartRF Studio 7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veselin:

    可以使用 SysConfig 将器件从 RSK 迁移到 RGZ。 请参阅本指南:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17/docs/ti154stack/html/cc13xx_cc26xx/software-on-cc13x4-26x4-rgz-devices.html

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marie。 如上所述、我们使用了该迁移函数、但它对我们没有帮助。 另请注意、迁移后的代码在 RSK 版本上可以正常运行、但在 RGZ 上无法正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veselin:

    我能够再现您看到的内容。

    您是否可以尝试执行此 e2e 中的步骤、但替换 ti15.4stack 中的步骤。 因此、不要打开" ti_wisunfan.component.js" source/ti/ti_wisunfan/.meta/"source\ti\ti154stack\.meta\ti154stack.components.js"等

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1412087/cc1314r10-cc1314r106t0rgz-sysconfig-and-wi-sun-support/5409165#5409165

    我将提交一个错误通知单、以便在 TI 15.4-Stack 中修复此错误。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marie。 但很遗憾、我们无法实现此目标、 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17中已经存在此目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     不幸的是、问题仍未解决。 建议的解决方案无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、出于某些原因、我认为您使用的是 CC1354R10RGZ (我们似乎有错误)。

    对于 CC1314R10RGZ、我没有看到 您要描述的问题。 迁移完成后、我使用了 EnergyTrace、可以从电流消耗中看到器件进入 Rx 和 Tx (这是在选择"Associate"操作后完成的)。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marie。 请向我们发送您使用过的固件、我们在电路板上进行测试吗? 您还使用了哪些电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还使用了哪个 SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用了最新的 SDK (simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17)。 我使用了 CC1312R1 Launchpad、其中 CC1312器件交换了 CC1314R10RGZ 器件。

    我按照指南中的指示重申:

    1.从 CC1314R10-LP-EM 文件夹导入示例

    2.使用 SysConfig 切换到"CC1312R1 RGZ LaunchPad"上的"CC1314R10 RGZ"。  

    3.解决对讲机设计和按钮模块中的 SysConfig 错误。

    4.构建和加载示例。

    我无法上传 hex 文件。 如果您添加我的广告 E2E 朋友并给我发送一个 PM、我可以尝试通过 PM 发送。

    谢谢、

    Marie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们执行了相同的步骤。 PM 是否工作以发送固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI。 似乎问题已解决。  感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在于  XOSC 电容器阵列修改、导致了频率偏移问题。 迁移到 RGZ 后、必须禁用 XOSC CAP 阵列修改。