This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:器件锁定错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1425092/cc1310-device-is-locked-error

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我在使用 UniFlash 以及 Flash Programmer 2对芯片进行编程时遇到问题。 "设备已锁定"错误。 批量擦除已完成、但问题仍然存在。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohd:

    是在定制器件上还是使用 Launchpad?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    我正在使用 launchXL-CC1310板。 系统检测到电路板、但是每次我尝试对器件编程时、都会出现锁定错误。  

    请提供建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohd:

    您以前是否向器件刷写过任何内容? 我认为这可能是 CCFG 损坏、

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我做到了。 它是在我尝试运行更新后的代码时发生的。 您对此有何解决方案? 换掉物理芯片能解决这个问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohd:

    如果幸运、我们可以选择使用集成的串行引导加载程序来恢复器件。 您可以在以下位置找到程序和说明: https://www.ti.com/lit/swra466

    在这里、步骤是在 Code Composer Studio 中构建一个项目、例如"empty"项目、然后将其导出为二进制文件、以便我们(也许)可以使用新的 CCFG 和程序来覆盖整个闪存。

    有关如何从 CCS 生成二进制文件的说明、请查看以下主题的最后一个答案: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1240525/faq-cc1352p7-is-ti-wisunfantund-working-with-the-newly-released-beagleplay-yes

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我试着回到你身边。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    运气不好、还不能刷新芯片。 相同错误(器件被锁定)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohd:

    此时、我认为您必须向您的分销商 或 TI.com 寻求替代产品。

    此致、

    Arthur