This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:Wi-SUN -基于主要 IEEE 地址的 IPv6地址

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1425745/cc1354p10-wi-sun---ipv6-address-based-on-primary-ieee-address

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件:Wi-SUNUNIFLASH

工具与软件:

大家好、我有一个关于在 Wi-SUN 网络中生成 IP 地址的问题。 o 取消证明 IPv6基于主 IEEE 地址。 但我在一个字节中有不匹配情况。 我有两个例子:

主要 IEEE 地址-> Wi-SUN 地址

00:12:4B:00:33:88:1A:A4 -> 2020:ABCD:0000:0000:0212:4B00:3388:1AA4
00:12:4B:00:33:88:1A:A0 -> 2020:ABCD:0000:0000:0212:4B00:3388:1AA0

第一个 IEEE 字节从00更改为02。 其他字节相同。 您能告诉我原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在 pySpinel 中使用"RSSI"命令时、我有一个好的 IEEE、第一个字节为00号02


    spinel-cli > rssi
    Number of Neighbor Nodes = 1
    Neighbor Node RSSI metrics are (EUI, RSSI_IN, RSSI_OUT):
    00124b0033881aa0, -162.625dBm, -162.375dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    您从何处提取这些 IP 地址?

    我感觉由于 memcpy 大小参数不正确或类似、第二个 IP 的最后一个字节可能被修整。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    我使用 Uniflash 读取 IEEE 主地址、使用 PySpinel 脚本读取 IP 地址。 我使用connecteddevices PySpinel 命令。

    spinel-cli > connecteddevices
    List of connected devices currently in routing table:
    2020:abcd::212:4b00:3388:1aa0
    Number of connected devices: 1
    Done

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过测试调查了问题。 它们显示了该不同的半字节是由编号为0x02的 XOR 运算创建的。


    0x00 -> 0x02
    0x01 -> 0x03
    0x03 -> 0x01
    -------
    0x0D -> 0x0F
    0x0E -> 0x0C
    0x0F -> 0x0D