This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:如何从 CC1352P1 &amp 移植示例(rfAudioTx_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos_ccs)程序;CC3200AUDBOOST 至 LP-CC1352P7-1 &CC3200AUDBOOST

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC3200AUDBOOST, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1427215/lp-cc1352p7-how-to-port-example-rfaudiotx_cc1352p_2_launchxl_tirtos_ccs-program-from-cc1352p1-cc3200audboost-to-lp-cc1352p7-1-cc3200audboost

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC3200AUDBOOSTCC1352P、CC1352P7

工具与软件:

您好!

我们正在开发  使用 CC1352P1 Launchpad 和 CC3200AUDBOOST 到低于1GHz 的一键通器件的测试程序。

由于内存不足而无法运行测试程序时出现问题。

因此、我们将 CC1352P1更改为 LP-CC1352P7-1、后者具有更多存储器。

问题是 CC1352P1使用 ti-RTOS、而 LP-CC1352P7-1使用 ti-rtos7。 因此、基于 rfAudioTx_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos_ccs 的测试程序不起作用。

是否可以简单地从 ti-RTOS 迁移到 ti-rtos7、以在 LP-CC1352P7-1和 CC3200AUDBOOST 上运行测试程序?
如果是、请详细说明如何迁移。 或如何进行移植。

说实话、我不知道如何使用建议的"SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK 专有射频用户指南6.30.00 / TI-RTOS 到 TI-RTOS7迁移"。

谢谢你。

JM Kim