This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:汽车钥匙卡

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1427293/cc110l-automotive-key-fobs

器件型号:CC110L

工具与软件:

您好!

我目前正在与一位有兴趣开发自己的汽车钥匙卡的客户合作。 评估各种选项后、我们决定继续推进 CC110L 用于此设计的射频通信部分的收发器。

我写信请求您的支持、以帮助我推进该项目。 具体而言、如果您在以下方面提供任何帮助或资源、我将不胜感激:

  1. 固件开发 :是否有任何现有的固件库或示例可以帮助我们开始使用通信协议或典型的密钥卡使用案例?
  2. 设计建议 :是否有任何有助于确保 CC110L 在此应用中实现最佳性能(例如天线设计、功耗优化或射频性能)的最佳实践或应用手册?
  3. 技术支持 :如果可能的话,我想询问在开发过程中是否有直接的技术支持。

非常感谢您的专业知识以及有关如何将 CC110L 最好地集成到我们的密钥卡设计中的任何指导。 我们的目标是提供可靠和高效的解决方案、您可以提供的任何工具或见解都将非常有用。

感谢您的时间和支持、我期待收到您的回复。