This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:约±2MHz 和±4MHz 上升。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1425524/launchxl-cc1312r1-about-the-rise-at-2mhz-and-4mhz

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

工具与软件:

嗨、团队:

当我设置922 MHz 时、我可以看到近侧上升。
您能告诉我导致此问题的原因是什么吗?



BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    请分享您使用的设置。

    此致、

    Zack