This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1125DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1427718/cc1101-cc1101

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件: CC1125DK

工具与软件:

尊敬的:我们需要以下3个部分的符合性声明:  

CC1101RGPR

CC1150RGVR

CC1125RHBR

我们还需要 EN 300 220协议,我们需要埃及政府组织 Ntra。 是否可以安排此项活动?

谢谢你

此致

Pavel Motan

Elko EP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些器件不是模块、因此不会自己进行符合性声明;客户遵循 TI 的参考设计、并需要自己对产品进行认证。 这是因为客户的产品最终将使用不同的软件和硬件(天线、外壳等)。 通过外部测试机构、客户可以使用 SmartRF Studio 7来评估 TI 硬件和定制硬件的性能以便进行认证。

    如果严格遵循这些参考设计、则表明这些设计应符合法规要求。 这些器件的 EVM 通过了 CE 认证、能够在出售时在欧洲出售、因此能够证明它们确实可以满足法规要求。

     由于 CC1101 EVM 已停止销售、因此 TI.com 上不再提供这些文档。 CC1125DK DOC 可在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/sszqa08

    客户仍然需要自行认证其设计。

    此致、

    Zack