This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:CC1353P10 Coex?

Guru**** 2587685 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1427665/cc1354p10-cc1353p10-coex

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

香榭丽舍大街

 我的客户需要实施 BLE/Wifi 共存。

 客户知道: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/594456/cc3220mod---wifi-cc3220-ble-cc2640r2-coexistence-mechanism

 我的问题是:

    如何通过 WIFI 实现 CC2640R2共存?

请评论,谢谢。

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件直接回答。

    BLE 和 Wi-Fi 之间的共存就在2.4GHz 频带内。 低于1GHz 频段不会导致 BLE 或 Wifi 存在任何共存问题。

     要在 CC1354x 中启用 BLE 和 Wifi 共存功能、请访问 SysConfig -> TI DRIVERS_> RF -> RF 共存配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    我知道它现在是怎样工作的、谢谢、我将结束它。

    BR Rio