This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:需要尺寸 PCB 封装图!

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1427471/cc1120-need-a-dimensioned-pcb-footprint-drawing

器件型号:CC1120

工具与软件:

我采用 CC1120RHBR 进行设计。   我需要该部件的实际外形尺寸图。  数据表不包含此信息。

TI 网站上的这个链接没有实际绘图、只是包含该部件的图片(即使应该是绘图):

https://www.ti.com/lit/pdf/MPQF130

有人能告诉我您如何在 TI 网站上找到实际图纸、或者告诉我在哪里可以找到该图纸?

谢谢你。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    数据表的第33页 、您可以找到封装的机械制图和在第34页封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我的客户向我发送了他们想在设计中使用的几个 TI 器件的数据表、所有数据表都缺失页。  我只是认为数据不在这里...