This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:版本1.4.1 PG2.1 PCB-Gerber-Drill BOM

Guru**** 2587745 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1427147/launchxl-cc1310-rev-1-4-1-pg2-1-pcb-gerber-drill-bom

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

您好!

想知道您是否仍然有可用于访问 CC1310 Launchxl Rev 1.4.1 PG2.1的设计文件的存档?

显示的信息包括 PCB、Gerber、Drill 和 BOM 信息。 我刚有一份原理图、版本1.32016年1月21日。

我了解的是尺寸更大的新款 cc1310电路板。 我已经拥有其中一些设计文件、并且可以访问这些设计文件。 只是想了解较旧、较小的电路板信息。 我也拥有一些 CC1350US LaunchPad、并可以访问这些设计文件。

电路板外形小巧、对于开始针对定制电路板设计进行修改而言极具吸引力。

谢谢。此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    可通过以下网址获取 LaunchPad 参考设计: https://www.ti.com/lit/zip/swrc319

    如果您在寻找更小的 EM 板和哪种封装尺寸?

    我们提供了适用于 CC1310的所有三种封装尺寸(4x4mm、5x5mm 和7x7mm)的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过感谢您选择的是版本1.4.1 PG 2.1电路板。 长度约为95毫米。  

    您提供的这个新电路板长度大约120毫米。

    也许新的电路板被设计成使内部天线远离跳线引脚?

    我已经使用旧的短板很多年了、在原型设计方面没有问题、现在我希望在不修改射频元件或内部天线位置的情况下修改布局。

    我将移除所有跳线引脚和仿真相关项目、并添加自定义特性。

    旧存档是否仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已在此处上传 LAUNCHXL-CC1310 v1.4.0设计文件; /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/156/LAUNCHXL_2D00_CC1310-v1.4.0.zip

    但是、与最新(和推荐的)参考设计相比、使用它是没有优势的。 LaunchPad 的尺寸不会影响推荐的射频布局(但会影响应针对您的电路板进行调整的天线匹配)、并且应使用最新版本。

    您可以缩短最后一个去耦电容器与最新设计中的天线匹配元件(或 SMA 端口)之间的50 Ω 射频布线长度:  

    另外、最新 LaunchPad 版本的正确 Cadence 设计文件可在以下位置找到: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1136018/launchxl-cc1310-correct-dimension

    此致。

    Zack