This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:如何通过 GPIO 中断从关断状态唤醒?

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1429222/cc1311r3-how-to-wake-up-by-gpio-interrupt-from-shutdown

器件型号:CC1311R3

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在使用 Power_SHUTDOWN (Power_Entering_SHUTDOWN、0);将 CC1311设置为关断模式、这似乎是正确的。

但它们只能使用复位引脚唤醒器件、不能使用 GPIO 中断唤醒器件。

我们在数据表和 TRM 中确实看到、GPIO 引脚边缘可以是唤醒 源。  

我们用于唤醒器件的 GPIO 已  使用 GPIO_setConfig ()设置 GPIO_CFG_INT_ENABLE。  

以下是 SHUTDOWN 模式的说明:

power_shutdown ()  将器件置于最低功耗状态、需要重新启动完整的应用程序才能再次上电。

关断  模式下、器件完全关闭(包括 AON 域)、并且 I/O 被锁存

进入 SHUTDOWN 模式之前的值。 定义为唤醒的任何 I/O 引脚上的状态变化

SHUTDOWN 引脚会唤醒器件并用作复位触发器。 CPU 可以区分中的复位

通过读取复位状态寄存器、可以实现通过复位引脚进行复位或上电复位。 保留的唯一状态

这个 模式是锁存 I/O 状态和闪存存储器内容。