This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1311P3:CC1311射频功率问题、如何更改频率信道以及如何唤醒待机状态

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1427409/lp-cc1311p3-cc1311-rf-power-problem-how-to-change-the-frequency-channel-and-how-to-wake-up-the-standby

器件型号:LP-CC1311P3
主题中讨论的其他器件:CC1311P3

工具与软件:

你好

我有关于 CC1311 RF 的3个问题。

如何更改射频通道?

  例如:开始时通道0 = 868MHz、每200kHz 为1个通道、因此通道1 = 868.2MHz

             CMD_FS 被设置为868MHz 的起始频率。 如何稍后更改信道?

2.如何用 TX 电源替代射频电源?

  txpower 的 IB、GC、boost、tempCoeff、如何调整这四个参数?

  我希望 TX 功率为8.5dBm:IB、GC、BOOST、tempCoeff。 如何调整这四个参数?

  例如:在示例-11dBm => 2、3、0、7中、这四个值是如何​​得到的?

  我想调节至5.4dBm。 如何调整这四个值?

CC1311进入待机模式:POWER_SLEEP (PowerCC26XX_STANDBY);如何使用 RCOSC_LF 唤醒?