This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRFTM-STUDIO:如何设置开放频道。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1425093/smartrftm-studio-how-to-set-up-open-channels

部件号:SMARTRFTM-STUDIO

工具与软件:

嗨、团队:

我想设置开放通道。
我使用 RF_GET RSSI。
是这样吗?
您是否有任何相关的应用手册?  

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SmartRF Studio 的帮助指南和教程如下: https://www.ti.com/lit/swru194

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    是的、我也知道。
    我认为这里没有任何"开放渠道"信息、我应该在哪里参考?
    您可以向我推荐的任何其他资源?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    开放频道是指在429 MHz 频段或可以使用的确切频段中噪声/活动最低的频道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RGW、

    很抱歉我没有解释。
    是的、我想说明一下 可以使用的确切频带。
    那么、您是否有搜索自由频带的手册?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议在429 MHz 频段中使用多个通道、然后在特定通道上发送数据之前监测每个通道的噪声或其他活动。