This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:LAUNCHXL-CC13-90

Guru**** 2587685 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1429474/launchxl-cc1310-launchxl-cc13-90

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

大家好、

在继续之前的讨论中、我尝试使用了另一个电路板中的调试器。
我可以使用自己的调试器来调试工作 板、也可以使用非工作板的调试器进行调试。
但我无法使用任何一个调试器在不工作的电路板上调试 SoC。
看起来两个电路板调试器都运行良好、但非工作电路板上的 CC1310存在一些问题。
我该如何纠正它?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rnskm:

    请发布您所引用主题的链接。

    您好像不知怎么地突破了 CC1310。

    此致、
    等等