This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:CC1354:TI-RTOS 与 FreeRTOS 比较以及 Sensor Controller Studio 迁移路径

Guru**** 2587685 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1429340/lp-em-cc1354p10-cc1354-ti-rtos-vs-freertos-comparison-and-sensor-controller-studio-migration-path

器件型号:LP-EM-CC1354P10
主题中讨论的其他器件:CC1354P10

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在针对新产品评估 CC1354、并需要关于在 FreeRTOS 和 TI-RTOS 之间进行选择的指导。

我们注意到 TI Sensor Controller Studio 仅支持 TI-RTOS 项目创建。 如果选择 FreeRTOS、则需要从 TI-RTOS 迁移所生成的代码。

在我们的评估阶段、您会提出什么建议? 我们特别关注:

  • 长期支持和更新
  • 与 TI 工具(尤其是 Sensor Controller Studio)集成
  • FreeRTOS、则需要检查所有迁移工作
  • 性能影响

TI 是否使用 Sensor Controller Studio 生成的代码测试了从 TI-RTOS 到 FreeRTOS 的迁移过程?

感谢您的帮助!