主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
下午好!
我将开发一个具有最大偏差为3ppm 的 TCXO 时钟的物联网蓝牙系统。
这是为了在其使用寿命内获得尽可能准确的计时。
很遗憾、我在设置它时遇到了问题。
在 SysConfig 中、我无法为 GPIO 引脚上的外部时钟设置任何内容
遗憾的是、此定义在引导加载程序中也不起作用。 您有小费吗?
//外部32.768kHz 晶振
#define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 0x1 //外部 LF 时钟
#define SET_CCFG_EXT_LF_CLK_DIO 0x00 // DIO0用于使用外部 LF 时钟