This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:不同时应用 BLE 和 SubG

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1431264/cc1352p-ble-and-subg-are-not-applied-simultaneously

器件型号:CC1352P

工具与软件:

我们正在设计一种低功耗电子锁。
当评估 CC1352P 电子锁解决方案时、通常使用 SubG 与网关进行通信、而 BLE 仅偶尔使用、不会同时使用。 在开机前的3分钟内、必须使用 BLE 与手机通信并执行一些配置。 配置完成后、关闭 BLE、然后打开 SubG 以连接到网关。
我们在研究 DMM 例程时发现它相当复杂、因为不存在同时使用 BLE 和 SubG 的情况。 我们要在 simple_periopheral 例程的基础上添加应用的 SubG 部分。

实现我们想要的功能吗?

或者该应用是否需要实施 DMM? 请提供一些建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、绝不会出现 BLE 和 SubG 同时使用的情况。 要么在 BLE 模式或 prop SUB1模式下运行、要么在其他模式下运行。

    如果您打算使用 BLE 堆栈、则必须使用 DMM 在堆栈和传播内容之间切换。 Application"。

    我推荐以下资源、以了解有关我们的 DMM 解决方案的更多信息:

    TI DMM

    下面的 SLA 将介绍如何 将专有无线电示例与  低功耗 BluetoothRegistered(BLE) Simple Peripheral 示例相结合。 将向用户说明如何集成 DMM 以获得有关策略表、全局优先级表、应用状态的信息、以及如何在应用中的状态之间进行转换。

    DMM 集成

    BR

    Siri