This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:CCS Theia 和 Energytrace

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1428178/lp-em-cc1354p10-ccs-theia-and-energy-trace

器件型号:LP-EM-CC1354P10
Thread 中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

工具与软件:

您好!

我们正在 针对新项目评估 cc1354。  我们已经能够使用 CCS Theia 创建项目、但找不到如何启动 Energytrace。   

菜单在此处显示、但呈灰色显示。

我们也无法找到如何独立运行。

我的问题:

-如何运行能量跟踪?

-您是否推荐 Theia 使用 cc1354进行新的开发?

谢谢!

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C é dric:

    在 CCS 中、可以在启动调试会话时使用 Theia Energy Trace。 然后、您可以使用断点来测量两者之间的能耗。

    我们建议使用 CCS Theia 进行新开发。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、

    很遗憾、在启动调试会话的情况下、我们仍然无法激活 Energytrace。 (我们使用 LPXDS110ET 和 LP_CC1354P10-01)、我也使用了断点进行了测试、但仍然有菜单显示为灰色的同样问题。

    也许这是一个 Theia 问题? Energytrace 在标准 CCS 上工作。

    谢谢!

    Valentin




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentin:

    我现在在我的设置上测试了这个,我能够再现你观察到的东西。 在与同事讨论之后、我们向研发部门提出了这个问题 将在未来的 CCS Theia 更新中修复、使其能够按预期工作。  

    感谢您让我们意识到这一点!

    在修复之前、您可以将 Energytrace 功能与 Code Composer Studio 一起使用。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、
    等等


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、您是否知道此更新将在何时发布?

    是否有其它方法可以使用 energytrace ++来查看设备的电源模式?

    比如要绕过 Theai 的限制并使用 energytrace++?

    此致、

    Valentin Künti ć




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentin:

    我无法向您提供确切的日期、但我正在与研发部门联系、它正在进行中。 由于我们专注于 CCS Theia、它会更新频繁。

    如果立即开始开发并需要使用 Energytrace、我建议您安装最新的 Code Composer Studio 版本: https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO、 并将其与此 IDE 一同使用。

    此致、
    等等