This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:适用于传感器/收集器项目的 Wireshark 设置

Guru**** 2766715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1432547/cc1312psip-wireshark-setup-for-sensor-collector-project

器件型号:CC1312PSIP

工具与软件:

我能否获得 Wireshark 和 SmartRF 数据包监听器的版本列表、如果关于为传感器/收集器项目设置监听 数据包的全套说明是"入门"—SmartRF 数据包监听器2用户指南文档?  我重新加载了 Wireshark、现在我无法让它的设置正常工作。  此外、它会解码数据包吗?  使用通用协议查看数据时、似乎是使用 UDP、其源地址和目标地址为192.168.1.3、端口数为17757、正确吗?  我也不知道 PANID 在数据中的哪个位置? 我需要使用802.15.4协议和非信标5kbps SimpleLink PHY。

谢谢!

Kevin