Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具与软件:
您好!
我正在开发专有射频网络、目前使用以下 SDK"simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24"。 我的固件不断出现由 ARM 内核的 INVSTATE 故障引起的硬故障。 在查看 ROV 时、我看到以下异常信息。


查看 LR 寄存器时、好像会跟踪回 ti_sysbios_KNL_Swi_post 函数、如图所示。

我想进一步尝试跟踪、但 HWI:异常调用栈未提供任何信息。 我不知道为什么会发生这种情况。 您可以在下图中看到错误。

如果您有关于此错误发生的原因的一些信息、以及关于可以检查哪些内容以帮助缩小此问题的任何想法、我们将不胜感激。
此致!
Josh