This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:检查波形并教我们如何针对 ESD 故障模式进行恢复

Guru**** 2793745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1429647/cc113l-check-waveform-and-teach-us-recover-method-for-esd-failure-mode

器件型号:CC113L

工具与软件:

我们对 CC113L 的 reset 函数有疑问。

在对我们的产品进行 ESD 测试期间、出现无法接收射频信号的症状。

在查看详细信息后、我们发现施加 ESD 后、VCC 电压会立即下降(从3.3V 降至1.7V)、因此 SO"H"电位也会下降、微控制器无法接收该信号。

我们是否知道、该 VCC 压降的原因是什么?
我们知道 CC113L 的 ESD 电阻很低、但是否存在 CC113L 电源因 ESD 而发生过流的可能故障模式? 如果是、过流可能会流过主板上的保护电阻(R1 = 10Ω)、从而导致压降。

此外、这种现象不会通过 SRES 信号或选通(CSN 低电平/高电平)来恢复、而是通过关闭/开启 CC113L 的 VDD 来恢复。 是否有任何方法可以通过从微控制器发送某种命令信号来恢复它?

我们将在 ESD 测试期间向您发送相关部件的电路图和波形。

-通过 ESD 断电时的波形

静电放电引起的噪音的详细信息


未通过 RST 命令恢复

它由 VDD 关闭/打开恢复

从 RST 到设置初始化的顺序

手动 RST 波形

SRES 波形

选通脉冲(CSn_low-high)波形

-我们的电路图

在前面的回答(谢谢!)中、我们应该考虑在用户可以触碰天线时添加系统级 ESD 保护、我们对此有理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于延迟表示歉意-我们正在内部跟进此事、因此这一点没有被忽视。

    收到一些初步反馈后、我会向您提供一个预期时间范围的最新信息(在此之前很难估计)。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="588144" url="~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1429647/cc113l-check-waveform-and-teach-us-recover-method-for-esd-failure-mode ] VCC 电压下降(从3.3V 降至1.7V)[/QUOT]

    VCC 由外部供电。 没有额外的电流消耗、电源就没有下降。 您是否检查了 CC113L 上所有引脚的系统电流消耗和对地阻抗、以确认芯片没有损坏?