请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 工具与软件:
我想知道该器件实际是如何读取 ID 的。 因为我可以看到芯片读取 ID 为 000186DE。 但我不确定这是否正确? 请确认。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我想知道该器件实际是如何读取 ID 的。 因为我可以看到芯片读取 ID 为 000186DE。 但我不确定这是否正确? 请确认。
谢谢
Unknown 说:设备实际如何读取 ID
您能详细说明一下吗? 您指的是芯片 ID 吗、如果是、请参阅 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/772425/cc1310-is-there-an-uuid-or-serial-number-i-can-read-from-the-device 和其他类似文章。
如果没有、您指的是哪种 ID?