This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:将 SDK 4.20项目迁移到5.20.0.52时遇到一些问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, SYSBIOS, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1433782/cc1352p7-some-issues-encountered-migrating-sdk-4-20-projects-to-5-20-0-52

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:SysBIOS、SysConfig、

工具与软件:

您好、TI:

我们必须将我们的产品从1352P 更改为1352P7、因为之前使用4.20 SDK 的项目不支持 P7

1.我们首先要把 SDK 更改为5.20、

然后将项目中的芯片更改为 P7。

在第一步我遇到了一些问题,更改 SDK 5.20编译后不能传递。

以下是错误消息:

//-------------------------------------------------------
Making .../ src assnsysbios/rom_sysbios.aem4f ...
gmake[1]:对于"All"没有什么可做的。
生成文件:"../collector.syscfg"
调用:SysConfig
"F:/ti/sysconfig_1.8.2/sysconfig_cli.bat -s "F:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52/.metadata/product.json ble"--script "G:/ccs_port2/d20_BS_v8.X-5.20/EH100602_ble_bs/collector.syscfg"-o "syscfg"--compiler ccs
正在运行脚本...
subdir_rules.mk:30:目标"Builde-188137265"的配方失败
错误:无法将'$assign'设置为'ball.19':未定义名为 ball.19的选项、有效的选项为
不限
DIO_10
16.
DIO_11
17.
DIO_12
18.
DIO_13
19.
DIO_14
20.
DIO_15
21.
DIO_16
26.
DIO_17
27.
DIO_18
28.
DIO_19
29.
DIO_20
30.
DIO_21
31.
DIO_22
32.
DIO_23
36.
DIO_24
37.
DIO_25
38.
DIO_26
39.
DIO_27
40.
DIO_28
41.
DIO_29
42.
DIO_30
43.
DIO_5
10.
DIO_6
11.
DIO_7
12.
DIO_8
14.
DIO_9
15.
位于 Object.set (F:\ti\sysconfig_1.8.2\dist\webpack src:ts:61:11)
在评估时(G:\ccs_portject2\D20_BS_V8.X-5.20\EH100602_BLE_BS\collector.syscfg:44:35)
在 scriptFunc (F:\ti\sysconfig_1.8.2\dist\webpack:src ts:94:27)
在 Object.CB [与 DeprecatedAccess]处(F:\ti\sysconfig_1.8.2\dist\webpack src:ts:14:10)
位于 Object.withDeprecatedAccess [作为 runAsUserScript](F:\ti\sysconfig_1.8.2\dist\webpack src:ts:49:3)
在 runAsUserScript (F:\ti\sysconfig_1.8.2\dist\webpack src:ts:94:5)处
在 iteratee (F:\ti\sysconfig_1.8.2\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:516:1)
位于 function.baseEach (F:\ti\sysconfig_1.8.2\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:9343:1)
每个(F:\ti\sysconfig_1.8.2\dist\webpack src:ts:92:6)
在 iteratee (F:\ti\sysconfig_1.8.2\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:516:1)
gmake:***[BUILD-188137265]错误1.
gmake:由于错误、未重制目标"all"。

//-------------------------------------------------------

因此、我想提出一些问题

1.如何解决这个错误
2.是否有从 SDK 4.20转换到5.20 P7的任何简单方法,或者是否有任何官方文档。