This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:运行 TI Wi-SUN FAN 堆栈的 BeaglePlay 板在大约70天后挂起!

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1430793/cc1352p7-beagleplay-board-running-ti-wi-sun-fan-stack-hung-up-after-about-70-days-up-time

器件型号:CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件:Wi-SUN

工具与软件:

尊敬的 TI Wi-SUN 团队:

运行 TI Wi-SUN FAN 堆栈的 BeaglePlay 板在运行了大约70天后挂起!

我的电路板没有运行 Wi-SUN Web 门户演示。  这是一个非常严重的问题!!!

我在欧洲的朋友还经历了他的 BeaglePlay 板 Wi-SUN 边界路由器每隔几周崩溃一次。  他告诉我,他们正在转向 Sxxx 实验室!

请立即调试您的软件!  我们无法完成此任务!

此致、

TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    为帮助您解决问题、我需要更多信息。

    1.您正在运行我们的哪些软件示例?
    2.您对其进行了哪些修改?
    3.请详细解释您设置的网络,并指定" Wi-SUN FAN 堆栈挂起"的含义。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅我们最近的报告:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1355310/lp-cc1352p7-wi-sun-wfantund-never-survives-more-than-24-hours

    我的设置非常简单、只有被编程为 Wi-SUN 边界路由器的 BeaglePlay 板、没有其他节点、没有运行 Wi-SUN 门户 Web 演示。  我只是让它在那里运行了70天,它挂和冻结。

    BeaglePlay 由 Debian OS 镜像内核 v5编程。  不修改任何 Wi-SUN 堆栈。  我们只创建了一个独立于核心 wi-sun 代码的启动脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我们非常有兴趣 找出您所经历的根本原因。

    要确认:
    -您已将设置切换为 BeaglePlay。
    -你正在运行 带有 wfantund (https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfantund)的 Debian OS 映像内核 v5、ns_br 示例在板载 CC1352P7上使用 cc1352闪存(github.com/.../cc1352-flasher)进行了闪存。
    -根据 wfantund 文档启动 Wi-SUN 网络:  
        $ sudo /usr/local/bin/wfanctl  
         $ sudo wdextl set interface:up true.
        $ sudo w可行 设置 stack:up true

    问题:
    1.请更正或确认有关您的设置的信息,并与我分享启动脚本。
    2.您正在运行哪个版本的 wfantund 和 ns_br 项目的 SDK?
    3.您如何看到网络崩溃/冻结? 您收到任何错误消息吗?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 我没有使用 cc1352 Flasher 脚本。  我直接通过板载 JTAG 接口对板载 CC1352P7进行编程。

    • 我们的启动脚本位于上一份报告的最后一篇文章中。  它是由我的朋友 Georg 创建的。
      https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1355310/lp-cc1352p7-wi-sun-wfantund-never-survives-more-than-24-hours

    • 当我的 BeaglePlay 板挂起时、我看到该板的 LED 根本没有闪烁、因为它们在 Wi-Fi 工作时应该闪烁。  然后我尝试通过 SSH 连接到它,没有响应。

    • 我的板的`s 电源也很好  它连接到浪涌保护电源条。  变压器是从 Element 14购买的正宗 Raspberry Pi 电源5V/3A。

    • 我建议 TI 必须设置至少10个 BeaglePlay 板作为 Wi-SUN 边界路由器并进行控制实验、以隔离哪个软件栈存在问题。

    • 此外、每个 TI wi-sun 电网的100个节点容量已不再达到标准。  我听说开发人员在开发基于 Sxxx 实验室的 wi-sun 边界路由器时、每个电网可实现500个节点。  它们试图实现每个电网1000个节点。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您提供更多信息。 若要开始调试、请告诉我:

    1. 您正在运行哪个版本的 wfantund 和 ns_br 项目的 SDK?
    2.是否有任何设备连接到您的 BeaglePlay、例如另一台 PC 上的串行终端、任何 USB、以太网、HDMI 连接? 请具体说明、因为我需要100%复制您的设置。

    关于边界路由器的节点容量、我们将发布针对外部身份验证服务器的下一个 SDK 支持、这将允许您连接更多节点。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    您能为我提供所需的详细信息吗、以便我们开始追踪问题吗?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theo:

    我再也不在 Beagleplay 板上进行开发、因为其 wlan0接口会每分钟断开一次。  WL 芯片已死。  现在、我只能通过以太网线连接到它。

    我将在我的 Raspberry Pi 上构建 TI wi-sun 边界路由器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 CC1352P7 SDK v7.41上开发的

    我从您的 TI 存储库中检索了 wifantund。  所以、每次都是最新的。

    https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfantund

    Beagleplay USB 端口上有一个额外的 ublox GPS 接收器。  它由操作系统内置的 gpsd 控制。  当 Beagleplay 板挂起时、ublox GPS 指示灯仍在闪烁。  它似乎还在工作。

    除了这些, beagleplay 板运行 wifantund。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    很高兴听到您使用的是最新版本。

    这是否意味着您未将 BeaglePlay 连接到任何屏幕、键盘、鼠标设置并且未运行 SSH 连接?
    您是否仍能在 BeaglePlay 冻结时以任何方式连接到该设备? 或者主 MCU 是否完全崩溃且无法访问?

    我们正在运行测试设置、到目前为止不能发现任何问题。 我很高兴获得有关冻结案例的更多信息。

    我们还将向 BeaglePlay 团队报告停用的 WLAN 芯片问题。

    请随时向我们提供有关您使用 Raspberry Pi 的试用的最新信息。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    除了 theo 的问题、您还能向我们提供一个内核日志(dmesg..) 显示正在发生 WIFI 断开连接的位置? 这对我们非常有价值。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志位于何处?  我在调试方面非常有限。

    另一个问题是-当我发送命令时、我的 Beagleplay 板几乎无法关闭
    立即使用 sudo shutdown -h

    我的 Beagleplay 板似乎已经死了! 我刚开始测试才3个月。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅一个 ublox 7 GPS 接收器、没有连接其它外围设备、没有连接 ssh 或视频终端。

    崩溃信息不再可用、因为我格式化了电路板的存储以安装最新的最小映像。  然后、我遇到 wifi 芯片故障。  正常关机过程无法完成。  操作系统无法再关闭指示灯。

    如果您需要有关这些崩溃的日志详细信息、请联系撰写 wifantund 启动脚本的 Georg。  他的团队还了解到 BeaglePlay 板 Wi-SUN 边界路由器每隔几周崩溃一次。  他告诉我,他们正在转向 Sxxx 实验室! 他们可能有更多实验资源和电路板。

    https://e2e.ti.com/members/15532691

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    不幸的是、在没有任何日志的情况下、很难更好地理解发生的问题。
    到目前为止、该问题似乎还与 BeaglePlay 上运行的其他软件有关、我们将把该反馈提交给 BeaglePlay 团队。

    我还将联系 George、并继续与研发部门联系

    此致、
    等等