This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:与外部 PA 一起使用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1434763/cc1200-usage-with-external-pa

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件: CC1190

工具与软件:

大家好、我们目前正在计划设计一个使用 CC1200和外部 PA 的电路板。 现在、我们有几个问题:

  1. 如参考设计中所示、当将 PA 输出连接到 CC1200的天线和 LNA 引脚时、它在 RX 期间的预期行为是什么? CC1200是否在接收到外部 PA 应模仿时将其 PA 引脚置于高阻抗?
  2. TRX_SW 引脚被拉至接地时的额定功率是多少? 是否担心要将更高的功率(30+dBm)分流到其中?
  3. 是否有使用外部 PA 的 CC1200参考设计?

好的