This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:扩大范围

Guru**** 2527690 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1312PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1434984/cc1312psip-increase-range

器件型号:CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件:CC1312R

工具与软件:

您好!

我们在5kbps LRM 中使用 CC1312R 和 CC1312PSIP 器件、并对覆盖范围感到非常满意。 然而、一个新产品将会更频繁地传输、并且会导致符合性的礼貌性频谱接入要求出现问题:每小时100s 的 TX 导通时间。  

因此、我们需要将数据速率提高至少四倍。 我们测试了50kbps 2-GFSK 无线电 PHY 作为替代方案、但覆盖范围还不够好。 我们不希望获得与 LRM 相同的性能、但增加一点就好了。

您是建议将50kbps 数据速率降低到、例如20kbps 以获得覆盖范围的增加、还是其他什么?

我想使用硬件 FEC、但我相信只有 DSSS 才有、这是否值得关注? 是否可以使用20kbps WB-DSSS 模式?

非常感谢

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    接收器带宽(RXBW)越窄、噪声带宽也越窄。 因此、降低数据速率(从而使用更窄的偏差)将允许使用更窄的 RXBW、从而增加电势范围。 使用20kbps 的 PHY 会扩大覆盖范围、但具体增加量取决于您的要求。

    当您说"范围还不够好"时、您需要多大的范围(或者更方便的是、可以将所需的 RX 灵敏度作为起点)?

    如果您修改50kbps (+/-25kHz 偏差)、大概也会将其修改为20kbps (+/-10kHz 偏差)、那么您还需要调整其他参数、请参阅  SWRA682  (查找 CC13x0和 CC13x2系列的新 PHY 的设置): https://www.ti.com/lit/swra682

    SmartRF Studio 中还提供了一个预先表征的30kbps WB-DSSS PHY;可以使用其中一个表征的 PHY 实施新的(未测试的) PHY 设置、但文档较少。 可用文档如下:  SWRA696  (用于 采用 CC13x2的 FCC 数字传输系统的宽带 DSSS 模式): https://www.ti.com/lit/swra696

    您可以使用以下工具进行距离估算、从而帮助实现该目的:  射频范围评估器:  https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR

    此致、

    Zack