This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:LAUNCHXL-CC1312R1

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP117, LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1433819/launchxl-cc1312r1-launchxl-cc1312r1

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
Thread 中讨论的其他器件:TMP117

工具与软件:

尊敬的社区:

我使用的是 LAUNCHXL-CC1312R1板。 我想通过低于1GHz 进行传感器数据通信、其中一个是收集器、另一个板是连接传感器的传感器网络、我发现 SDK 中的 TI 15.4stack 示例(收集器和传感器网络)正在工作、但由于电路板上没有传感器、因此未获取实际的传感器数据、因为示例是具有板载传感器的电路板、我正在使用外部传感器、即 TMP117温度传感器。 如何为 CC1312R1使用相同的示例? 从 I2C 引脚获取传感器数据并为连接的外部传感器发送低于1GHz 的数据。 我不熟悉 TI、对于低于1GHz 技术、需要这方面的支持。

谢谢、此致、
Krishna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    您很幸运。 我们的默认 I2C 示例 I 2ctmp 示例(https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AH12WxUkHQRTt1vIJI.hEw__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST)展示了与 TMP117传感器的 I2C 通信。

    通过将示例与传感器组合在一起、您应该就能够开始设计了。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应 Arthur、我已经浏览了 i2ctmp 示例代码。 我是第一次使用 RTOS、它对我来说是全新的、您能解释一下如何将两个示例(即 i2ctmp 示例)集成到传感器一中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 LAUNCHXL- CC1312R1上刷写了 i2ctmp 示例代码、但在 UART 串行监视器上未获得任何输出。

    我没有 BoosterPack 板、但我使用外部 TMP117传感器、并按照 syscfg 中的说明正确映射 I2C 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、您使用的是哪种波特率的 UART 串行监视器? 请记住、必须使用"XDS 应用 UART"、而不是"辅助 UART"。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur、实际上我正在不同的 MCU 上运行一个不同的电路板示例代码、所以它不起作用、但是现在我已经解决了。 它的工作!