This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:在 syscfg 和代码更改中设置 FCC 认证模式时出现编译错误

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1430145/cc1312psip-compile-error-when-setting-fcc-certification-mode-setting-in-the-syscfg-code-change

器件型号:CC1312PSIP

工具与软件:

我就 FCC 测试向 TI 提出了问题、并收到此回复、但我不知道如何将原始代码更改为有效:

 

CC1312PSIP 已通过 FHSS 模式(而非非信标模式)使用 TI 15.4 Stack 进行了认证。 为了重复使用认证、必须使用 FHSS 模式。

在认证模式下、当前存在一个错误、使其只传输1个数据包而传输2个数据包。

您可以在 sensor.c 文件中实现以下修复:

状态

在 Sensor_sendMsd 中添加检查、并且仅当它是斜坡数据时才发送。

//对于认证、仅传输 RAMP 数据?

if (type == Smsgs_cmdIds_rampdata)

   {

       if (ApiMac_mcpsDataReq (&dataReq)== ApiMac_STATUS_SUCCESS)

      

{            ret = true;        }

       设计

       {

           /*发送消息*/

 

           //对于认证、仅传输 RAMP 数据?

 

           /*通过重试来处理事务溢出*/

 

           if (type == Smsgs_cmdIds_rampdata)

 

          

 

{                SSF_setReadingClock(configSettings.reportingInterval);            }

       }

 

以下应用手册提供了有关符合 FCC 标准的 TI 15.4 stack 跳频模式的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/swra529a/swra529a.pdf

此外、还在编写应用手册、详细了解如何重复使用 CC1312PSIP 认证。

 此外、在编译传感器项目(收集器编译正常)时、我会收到以下错误:

我曾尝试针对 WB-DSSS 模式进行 FCC 测试的编译、发现它会导致"PHY ID 出错"错误。  允许 FCC 认证测试模式所需的设置。  以下是编译器发出的更详细的错误消息。

 

application/sensor/subdir_rules.mk:9:目标"application/sensor/sensor.o"的配方失败

/application/sensor/sensor.c:165:2:错误:"PHY ID 错误。"

#error "Phy ID 错误。"

 

它还会基于上述错误导致以下错误:

/application/sensor/sensor.c:1328:37:错误:使用未声明标识符'CERT_MODE_INTER_PKT_INTERVAL '

               SSF_setReadingClock (CERT_MODE_INTER_PKT_INTERVAL);

 Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sub-1GHz 团队:

    只想在这里友好地 ping 一下;您能帮助为 Kevin 提供这篇帖子的状态更新吗? 我们完全理解、完成这些细节需要时间、因此我们非常感谢任何反馈时间表的更新。

    谢谢!

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当您遇到此问题时、是否使用 FH 模式?

    您是否使用 Simplelink 远距离进行了测试?

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie H

    它可以在 Simplelink 远距离模式下编译。  我们需要在 WB-DSSS 模式下测试 FCC 认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FH 模式不支持自定义 PHY。

    谢谢、

    Marie H.