Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK
工具与软件:
您好!
我们将使用 CC1352R 开发新的器件。 该工程基于 SDK simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17中的示例工程"simple_broadcaster "。
对我们来说、最重要的是能够尽可能降低电流消耗的器件。 它由器件的静态电流消耗和 MCU 处于工作模式时的动态电流消耗定义。
我们注意到、启用 ICall 模块后、执行时间会显著增加。 我们的平均电流消耗几乎翻了一番。 我们使用示例项目"simple_broadcaster "(启用和未启用 ICall 模块)进行了非常简单的测试。 启用 ICall 模块后、总时间为950us、未启用 ICall 模块时、总时间为574us。 请参阅随附的图片。
由于我们在不使用 BLE 的情况下具有很长的时间间隔(例如5、10分钟)、因此我们的问题是能否以某种方式暂停或禁用 ICall 模块以及尽可能缩短执行时间?
1.没有 ICall 时的执行时间

2. iCall 系统的执行时间

非常感谢您的回答。