Thread 中讨论的其他器件:LPSTK-CC1352R、
工具与软件:
您好!
我正在将数据从 LPSTK-CC1352R Sensortag 发送到 LAUNCHXL-CC1352R1 Launchpad、然后使用 Raspberry Pi 4 B 型作为网关/边界路由器一直发送到云平台。
您能提供以下方面的任何帮助资源吗?
- 将数据从 Sensortag 传输到 Launchpad、并
- 从 Launchpad 向云发送数据?
我当前使用的是 Windows 操作系统。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在将数据从 LPSTK-CC1352R Sensortag 发送到 LAUNCHXL-CC1352R1 Launchpad、然后使用 Raspberry Pi 4 B 型作为网关/边界路由器一直发送到云平台。
您能提供以下方面的任何帮助资源吗?
我当前使用的是 Windows 操作系统。
谢谢!
尊敬的 Timothy:
至少以现有器件为例、我建议您将我们的15.4 Stack 与 Linux 网关配合使用: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AA4oc9i.ZFkDjiqgYyXC0A__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13X0SDK__1FaRUBA__LATEST
此致、
Arthur
您好、Arthur!
我使用 LAUNCHXL-CC1352R1 Launchpad 处理 Thread CLI Project Zero。 CC1352R1F3.ccxml和ot-rcp.out文件设置正确、并且我还正确配置了终端设置(115200波特率、8位数据、1个停止位、无奇偶校验和无流控制)。 但是、我仍然没有在终端中获得任何输出。 非常感谢您提供任何建议! 谢谢!

尊敬的 Timothy:
您将无法使用获得人类可读的串行输出 ot-rcp 应用、因为其串行输出端连接到了 OT-ctl 主机应用程序: https://github.com/TexasInstruments/ot-ti/tree/main/examples/apps/rcp
此致、
Arthur
你好,阿瑟!你好! 我让它使用您的解决方案工作。
目前、我使用的是 LPSTK-CC1352R、LAUNCHXL-CC1352R1和 Raspberry Pi 4 B 模型的 Linux 网关
然而,当我到达任务5并尝试运行时./run_demo.sh,我的 Raspberry Pi 上的终端开始缓冲和 STUTING。 我run_collector.shrun_gateway.sh单独测试了运行和、问题似乎是与有关的run_collector.sh、但我不确定是什么原因造成的。
由于我使用的是 RPi 而不是 BBB、所以我需要修改什么内容吗?

您好!
您是指`bbb_collector.tar.gz`中包含`run_demo.sh`的预编译文件夹、还是指用于 Linux 的 AM335x Sitara Processor SDK?
我目前正在使用 RPi、我跳过了下面的步骤、因为它提到了 SDK 是专门用于 BBB 的。 我认为、这可能就是事情未按预期工作的原因。
指令说明:"要交叉编译 BBB、请安装 TI 的适用于 Linux 的 AM335x Sitara 处理器 SDK。 该 SDK 包含 BBB 的所有交叉编译工具、头文件、库和其他必要文件。"
此 SDK 是否也与 RPi 兼容?
感谢您的帮助!
您好! 我已经尝试了您的建议、但仍然无法正常使用。
以下是我参考的步骤:
scp -r ti154stack_linux_x64_4_40_00_03 root@<MyIPAddress>:/path ./build_all.sh host
./run_demo.sh在"预编译"文件夹中运行。 不过、它仍然显示与上面屏幕截图中相同的错误。 我认为连接工作正常、但似乎有一个 我无法理解的问题。
感谢您帮助解答我的问题!
您好、Arthur!
更新run_demo.sh以使用正确的目录并重建预编译的二进制文件后、run_collector.sh如果我使用了该命令、我应该使用哪个版本来运行./build_all.sh host?
我是否应继续使用bbb_collector或切换到host_collector?
附注:host_collector由于 RPi 是为 x86_64架构构建的、因此它不能在 RPi 上运行。
您好、Arthur、
我发现了问题! TI-15.4 SDK 是使用 GCC 9构建的、而我的 Ubuntu 计算机和 Raspberry Pi 分别使用 GCC 13和 GCC 12。 此版本不匹配导致了在两个不同.c文件中出现与"MT_DEVICE_VERSION_INFO"相关的编译/链接错误。 将我的 Raspberry Pi 降级到 GCC 9后、我成功运行了该项目。
非常感谢您耐心回答我的所有问题。 希望 TI-15.4 SDK 很快就会得到更新、以支持最新版本的 Linux 软件包。