This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:应用问题。

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1435242/cc1310-application-issues

器件型号:CC1310
Thread 中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

工具与软件:

大家好、团队成员:

根据 CCS 中的示例 rfPacketTRx、我们如何将其更改为在空闲时间处于节能模式时每15秒开始接收一次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    您可以为 RX 命令定义超时、如下所述: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/711930/ccs-cc1350-rx-timeout/2623647#2623647

    该线程所示的示例将使 RX 命令保持运行1秒、然后超时。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    感谢您的反馈。

    该代码使 Rx 在10秒后超时。 如何在15秒后重新触发 Rx 功能?

    上述超时后、电流仍然很大(EnergyTrace 显示约为7mA)。

    如何让它进入睡眠状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    您可以通过多种方式来执行此操作:

    • rfcore 可以在上一个命令发出15秒后使用 TRIG_REL_PREVEND START 触发类型自动重新触发命令:

      我不建议这样做、因为 rfcore 不会休眠、因此可能会在这一过程中使用大约1 -2mA 的电流。
    • 使用应用处理器。 使用 RX 命令完成 RF_runCmd (RF_POST)后、您可以调用 RF_Close、然后调用 SLEEP/Task_sleep 函数、这样电源驱动器就可以现在进入待机模式。
      请注意、如果一个调试会话正在运行、此器件不能进入待机状态。

    此致、

    Arthur