This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1311P3:LP-CC1311P3:高电平唤醒后下拉引脚自动关断、LED 中具有3次闪烁

Guru**** 2380870 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1436857/lp-cc1311p3-lp-cc1311p3-auto-shutdown-after-high-wakeup-pull-down-pin-with-3-blinks-in-an-led

器件型号:LP-CC1311P3
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我尝试在每次唤醒 MCU 3次闪烁后关闭它。 但唤醒引脚充当门控、并立即关断、而不会闪烁。 以下是随附的代码:

#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include DeviceFamily_structPath (driverlib/sys_ctrl.h)
#include DeviceFamily_structPath (driverlib/pwr_ctrl.h)
#include "ti_drivers_config.h"

//用于对关断进行门控的信标
SemaphoreP_Struct semStruct;
SemaphoreP_Handle semHandle;

void * mainThread (void * arg0){
//初始化 LED
//LED_Handle led0Handle = LED_open (CONFIG_LED_0、NULL);
LED_Handle led1Handle = LED_open (CONFIG_LED_1、NULL);

PowerCC26X2_ResetReason resetReason = PowerCC26X2_getResetReason ();

/*如果从 SHUTDOWN 模式唤醒、执行闪烁序列*/
if (resetReason=PowerCC26X2_reset_shutdown_IO){
PowerCC26X2_releaseLatches ();//关断后禁用 IO 锁存器

//使 LED1闪烁三次以指示唤醒
led_startBlinking (led1Handle、500、3);

//延迟以允许 LED 闪烁序列完成
usleep (2000000);// 2秒延迟
}

//配置 GPIO 唤醒引脚并启动自动关断
GPIO_setConfig (CONFIG_GPIO_WAKEUP、GPIO_CFG_IN_PD | GPIO_CFG_SHUTDOWN_WAKE_HIGH);

//在唤醒操作后直接进入 SHUTDOWN 模式
POWER_SHUTDOWN (0、0);

//失效防护:不应达到该环路、因为关断会重置器件
while (1){}
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritank:

      发生这种情况时、resetReason 的值是什么?

    是否在 SysConfig 中配置了 WAKEUP 引脚?

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 输入和 Vdd 的唤醒原因是3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritank:

    您是否可以在以下行中设置断点: if (resetReason == PowerCC26X2_reset_shutdown_io). 然后读取 resetReason 变量的值。

    谢谢、

    Marie H.