This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:SPI 传输

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1437303/cc1312r-spi-transfer

器件型号:CC1312R

工具与软件:

您好!

一些 SPI 传感器具有"讨厌"功能、可以在处理消息时将 MISO (POCI)引脚保持在低电平。

例如、 来自 TE connectivity 的 TSYS01。

这不符合 SPI 标准、但我们必须使用它。
***

simplelink SDK 中的 SPI 驱动程序将如何处理此问题。

在 MISO 引脚变为高电平之前、它们是否不会返回/完成?
我假设选择轮询 MISO 引脚、但可以在配置 SPI 外设时这样做吗?

或者我们是否必须重新配置为 GPIO、之后轮询 MISO 线路并重新配置为 SPI?

-no_more_wires.