This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:cc1312R 和 CCS 我无法获得工作观察点

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1438554/cc1312r-cc1312r-and-ccs-i-cannot-get-watchpoint-to-work

器件型号:CC1312R

工具与软件:

因此、我设置了观察点、但我没有看到修改 rfPostHandle 的指令的停止。

我尝试了多种组合、其中一种组合是将监视点设置为在写入特定值时触发

到变量中。 我知道它最终是16384、所以这是该值、并以观察点属性写入。

其背后的想法不是在异常值之前停止、因为 rfPostHandle 在正常执行期间发生变化。

但是、处理器不会停止、我必须用暂停按钮手动停止、然后我再停止

可以检查确实为16384的观察点。 我做了什么错了,不应该停止执行

当 h/w 检测到将所选数据写入此位置时?

LAUNCHXL 和 CCS

Gullik