This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:LAUNCHXL-CC1312R1:射频 API 的正确使用方案

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1428539/launchxl-cc1312r1-launchxl-cc1312r1-the-proper-use-scheme-of-rf-api

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:CC1312R

工具与软件:

您好!

在我们公司中、我将6TiSCH 协议栈移植到 CC1312R (863 -870MHz 频带)。 TSCH 方案引入了严格的时序要求、因此收发器由计时器进行管理。

器件配置概述(simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17、nortos):
- GPTIMER 在系统中运行任务(在 GPTIMER ISR 上下文中启动 MAC 层操作)
- UART 到边界路由器的通信
- RF 自定义配置
- AESECB、TRNG 等

我的问题1:
优先级设置:
Timer1.timerInstance.interruptPriority ="6";
RF.interruptPriority        ="1";
rf.softwareInterruptPriority ="1";
问题是当从 GPTIMER ISR 上下文调用 funcion 时 rf_runCmd 无限挂起。

我的问题2:
rf.softwareInterruptPriority ="1";-应用程序启动
rf.softwareInterruptPriority ="2";-应用程序启动
rf.softwareInterruptPriority ="3";-应用程序启动
rf.softwareInterruptPriority ="4";-硬故障异常(调用堆栈表示 SemaphoreP_Params_init 函数)
rf.softwareInterruptPriority ="5";-硬故障异常(调用堆栈表示 SemaphoreP_Params_init 函数)
....
为什么它以这种方式工作?

问题1.
射频驱动器是如何工作的?
无线电硬件会引发中断、在 ISR 环境中由驱动程序在内部进行处理、然后会引发软件中断、从该中断调用无线电回调?

问题2.
syscfg 中的什么是软件中断优先级? 这是否是引发软件中断(也称为 SWI)时 TI 驱动程序组件执行的优先级?

问题3.
SWI 的优先级是多少?为什么在 SYSCFG 中无法配置该中断优先级? 例如、如果在 GPTIMER ISR 中我需要完整执行无线电命令、则涉及射频 ISR 和射频软件 ISR。 因此、射频 ISR 必须优先于 GPTIMER ISR、射频软件 ISR 必须优先于射频 ISR。 我不知道射频软件 ISR 可以取代什么、也不能取代什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mateusz:

    RF_runCMD 处于阻塞状态、无法从 ISR 调用。

    您能解释一下吗:
    1.您正在使用我们的哪些软件栈?
    2.您是否使用 RTOS?

    关于您的问题:
    1.我们的射频驱动器记录在以下  位置:dev.ti.com/.../rf-core-index.htmlhttps://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AIW3BFKR-3ew-wxtbzaH-A__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST

    2.在.syscfg 中没有这样的文件。  

    3.硬件中断的优先级始终高于任何软件中断。 您是否通读过我们的 RTOS 文档: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGhAXIxP6gouUA7QxaW0Lg__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST 以及一般的 RTOS 指南?

    一般而言,我认为,你想要实现的时间安排应该由 RTOS 任务监禁完成。 但请更详细地解释我希望执行哪个无线电操作以及要在哪个软件栈上运行。

    很好的酒店
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 theo ,谢谢您的答复,很抱歉从我身边的延迟...

    1. 我只使用 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17。
    2. 不使用 RTOS、在 syscfg 文件中设置:- rtos"nortos"。

    关于您的回复:

    1. 感谢您的链接。 我以前已经研究过它们。 感谢您提供详细可靠的文件。
    2. 好的、可以理解。
    3. 我们的应用程序中未使用 RTOS。 我将尝试在文档中阅读更多内容。

    "一般而言,我认为,你想要实现的时间安排应该由 RTOS 任务监禁完成。 但请更详细地解释我希望执行哪个无线电操作以及要在哪个软件栈上运行。"

    我们有意不在库开发中使用 RTOS、原因有以下几个:

    • 可移植性-库可以在没有操作系统的情况下使用、也可以与操作系统一起使用、我们远远不能与任何操作系统集成、因为它在我们的产品中是可选的(客户将其与他们想要的东西集成)。
    • 严格的时序裕量-我们的堆栈(6TiSCH)要求无线电在严格的时序机制下运行(如在 BLE 中)、如果任何操作系统以微秒精度处理这一切、就会不容易实现。 在特权模式下必须执行关键的、可能是短暂的操作、其余的任务被委派给线程/应用上下文(同样与 BLE 中的控制器和主机类似)。
    • 端口的 API 已经建立-我们的产品已经成熟、我们很难更改端口 API。 我们更关心的是将 TI 驱动程序与端口 API 相匹配、而不是反过来。 我们已经有许多其他芯片以这种方式与我们的软件一起工作。

    我的早期开发平台是使用 FreeRTOS 的应用程序(syscfg 参数:- rtos"freertos")。 在 GPTIMER ISR 中、我运行无线电 API 函数以开始传输。 这种简化的代码片段以确定的执行时间以可预测的方式工作、因此可以提前执行传输以满足严格的传输时序("说前先听"功能也进行了测试、结果为正)。

    static rfc_CMD_FS_t txChainSetFs = {
        .commandNo = CMD_FS,
        .startTrigger.triggerType = TRIG_NOW,
        .pNextOp = (RF_Op *)&txChainCs,
        .condition.rule = COND_STOP_ON_FALSE,
        .synthConf.bTxMode = 0x1, // Start FS in Tx Mode, this option seems to be unused (even in example code)
    };
    
    static rfc_CMD_PROP_CS_t txChainCs = {
        .commandNo = CMD_PROP_CS,
        .pNextOp = 0,
        .startTime = 0,
        .startTrigger.triggerType = TRIG_NOW, // Triggers immediately
        .condition.rule = COND_NEVER,         // COND_STOP_ON_FALSE, // Run next command if this command returned True, stop if it returned False
        .csFsConf.bFsOffIdle = 0,             // Keep synth running if command ends with channel Idle
        .csFsConf.bFsOffBusy = 0,             // Keep synth running if command ends with channel Busy
        .csConf.bEnaRssi = 1,                 // enable RSSI as a criterion
        .csConf.busyOp = 0,                   // continue carrier sense on channel Busy
        .csConf.idleOp = 0,                   // continue on channel Idle
        .csConf.timeoutRes = 1,               // Timeout with channel state Invalid treated as Idle
        .rssiThr = -80,                       // RSSI threshold
        .numRssiIdle = 0,                     // Number of consecutive RSSI measurements below the threshold needed before the channel is declared Idle
        .numRssiBusy = 0,                     // Number of consecutive RSSI measurements above the threshold needed before the channel is declared Busy
        .csEndTrigger.triggerType = TRIG_REL_START, // Trigs at a time relative to the command started
        .csEndTime = 0,
    };
    
    bool txNow(){
      TimeUs t = time_us();
      // software-dl.ti.com/.../cmd_prop_cs.html
      txChainCs.csEndTime = 880; // first RSSI sample takes 214us + 5us, RAT tick with 250ns period, lower time produces PROP_DONE_BUSYTIMEOUT or
      // PROP_DONE_IDLETIMEOUT irrelevant to signal strength
      txChainCs.status = IDLE;
      // measured - takes 435us
      RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op *)&txChainSetFs, RF_PriorityHigh, NULL, 0);
      // time must be manually counted down because of when the EMBENET_RADIO_TxNow funcion is called from GPTimer ISR then RF_runCmd returns immediately
      // and command is not processed properly
      while((uint32_t)(time_us() - t) < 435)
        ;
      if(PROP_DONE_IDLE != txChainCs.status)
        return false; // CHANNEL BUSY
      // measured posting takes 82us
      // measured after end of posting, signal appears with 64us delay
      txTransaction = RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op *)&txChainDoTx, RF_PriorityHigh, txProcessCb, RF_EventCmdDone);
      // RF_EventTxDone or RF_EventMdmSoft does not work properly, so the SOF handler is called immediately
      if(onStartOfFrameHandler) {
        onStartOfFrameHandler(handlersContext, t + txSofToSignal);
      }
      return true; // OK
    }

    但是、此部件和其他一些部件在没有 RTOS 的情况下的工作方式不同(syscfg 参数:--rtos"nortos")。

    我设法使它可以在有或没有 RTOS 的情况下工作、但传输功能中没有"说前先听"功能。 现在、我的目标是实现一个阻塞功能、无论传输是否启动、该功能都会给出"是"或"否"结果。 最好恰好有160us 的侦听周期和最小的代码执行开销。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mateusz:

    感谢您更详细地解释这一点。

    在本例中、我强烈建议您查看我们的 propRF 示例  以及适用于非 Users_Guide 的移植指南:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AKCeocMrM0I9bD1wOkaUEA__com.ti.SIMPLELINK_CC13X0_SDK__eCfARaV__LATEST&placeholder=true 和 https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07/docs/simplelink_mcu_sdk/rtos.html#nortos 

    此外、您可以找到 SDK 附带射频驱动程序的 doxygen 文档、我建议您查看这些文档、因为这样可以帮助您了解驱动程序如何与无线电内核交互。

    如果您不使用我们的驱动程序、我们不会提供支持。

    如果我能帮助进一步澄清问题、请在事后告诉我。

    此致、
    等等