This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfantund? 使用 CC1354P10

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1438330/lp-em-cc1354p10-https-github-com-texasinstruments-ti-wisunfantund-is-working-with-cc1354p10

器件型号:LP-EM-CC1354P10
主题中讨论的其他器件:CC1354P10

工具与软件:

香榭丽舍大街

 此程序在 Linux AM64上运行时是否也能与 CC1354P10配合使用?

 因为 Webside 的目标是 CC13x2。

请确认。

谢谢。

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RIO:

    是的、您可以使用  Linux AM64作为 CC1354P10 器件的主机。

    谢谢、

    Marie H.