This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:CC110L

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC110L, CC1190, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1438498/cc110l-cc110l

器件型号:CC110L
Thread 中讨论的其他器件: CC1190CC1101

工具与软件:

您好!

我们使用的是具有 CC110L 的 CC1190前端。

对于 HGM 模式下的 CC1190、RSSI 偏移值被给出为81 (38.4kBaud、868 MHz)。

我的问题是、 如果 CC110L Rx 衰减设置从默认值0更改为6/12/18dB (寄存器名称:FIFOTHR.CLOSE_IN_RX)、RSSI 偏移值会是多少?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅:  SWRA147  (CC1101近距离接收) https://www.ti.com/lit/swra147

    第4款 描述了您询问的场景;该场景应保持 不变、并且 RX 链中的额外衰减将改变器件的 RX 灵敏度和饱和水平。 更新后的 RSSI 偏移值81应该已经考虑到了参考设计中引入的 CC1190和 SAW 滤波器。  

    此致、

    Zack