This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:与 CC430通信

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1438974/cc1101-communicate-with-cc430

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件: CC430F5137

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在使用 CC1101、而他们的终端客户正在使用 CC430F5137。

所以他们需要使用 CC1101与 CC430通信。 运行是否正常? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这无疑是可行的、客户必须在两个器件上对 TX/RX 使用相同的 PHY 设置。 为此、他们可以使用仅测试无线电设置  

    SmartRF Studio 7:  https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO

    此致、

    Zack