This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:FFT 重复函数调用会产生不同的结果

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1439310/cc1312r-fft-repeated-function-calls-result-in-different-outcomes

主题中讨论的其他器件:CC1312R

部件编号:CC1312R

工具 μ 软件:μ μ A

嗨、大家好:

由于业务要求、我使用了"simple_periphera_cc1350lp/app"库中的 FFT 例程
但使用相同的结构参数并重复调用函数4次、
我发现第一个结果和随后的结果是不同的,但第二个调用后,结果是相同的

MSP_FFT_Q15_params 参数={2048、true、msp_cmplx_bitrev_table_2048_ui16、msp_cmplx_twiddle_table_2048_q15、msp_split_table_2048_q15};

我想问一下如何解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略此帖子、我们已经解决了我的代码问题