This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:启用 TX 和 RX 引脚

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1439306/cc1312r-enable-tx-and-rx-pins

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我在手册中发现、有一些来自无线电子系统的虚拟信号可以映射到物理引脚。

我需要一个发送和一个接收指示来连接逻辑分析仪。

表13-1. 用于 PA 和 LNA 的射频内核数据信号

端口名称 PORTIDRF 内核信号说明

RFC_GPO00x2FRF 内核数据输出0 LNA 启用
RFC_GPO10x30RF 内核数据输出1 PA 启用
正在运行 RFC_GPO20x31RF 内核数据输出2合成器校准
RFC_GPO30x32RF 内核数据输出3 TX 开始

这是如何实现的、还是应该 使用 SysConfig 实现的? 如何实现?

如果我想在 DIO 29 1nd DIO 30引脚上运行 RX (LNA enable)和 TX (PA enable)

或者、我是否可以包含此代码片段?

#include


//将 RFC_GPO0映射到 DIOx

IOCPortConfigureSet (DIO-29、IOC_PORT_RFC_GPO0、IOC_IOMODE_NORMAL);

IOCPortConfigureSet (DIO-30、IOC_PORT_RFC_GPO1、IOC_IOMODE_NORMAL);

如果选择后者、我应该在 SysConfig GPIO-CONFIG 中设置和定义并提供引脚名称?

即 GPIO_TX_PIN 和 GPIO_RX_PIN、而不仅仅是"DIO-X"

Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是有效的方法:

    在 SysConfig 中定义 GPIO、设置它们的输出并分配 DIO。

    在源代码中:

    #include


    //将 RFC_GPO0映射到 DIOx

    IOCPortConfigureSet (LNA_HIGH、IOC_PORT_RFC_GPO0、IOC_IOMODE_NORMAL);

    IOCPortConfigureSet (PA_HIGH、IOC_PORT_RFC_GPO1、IOC_IOMODE_NORMAL);

    引脚现在作为无线电操作激活。

    此致、

    Gullik