This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:写入正确的设置

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1439946/cc1101-writing-correct-settings

器件型号:CC1101

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用2个 CC1101定制板创建一个应用程序、 我想知道对于一种应用、哪些设置最适合从器件1发送一个字节到器件2、从器件2发送一个字节到器件1、最后从器件1发送一个字节到器件2。 我已经根据315 MHz 的典型应用电路设计了电路板。

谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    这取决于您的要求;设计的重要注意事项是什么?

    此致、

    Zack