This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125、-174MHz 频带设计

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1436972/cc1125-cc1125-136-174mhz-band-design

器件型号:CC1125

工具与软件:

大家好、团队成员:

CC1125收发器的设计注意事项和参数(频率范围为-174 MHz、表皮为表皮)、不在列表中。 请提供此频率范围的相关设计和测试参数。

数据表中显示"联系 TI"、以便了解更多信息。


此致

Somasundara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Somasundara:

    尝试该链接: https://www.ti.com/lit/zip/swrr100 

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个设计的-174 MHz 4.0频段,但你已经提供了一个设计的164 -192 MHz 频段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soma:

    我不知道这样的设计。 您能告诉我您在哪里找到参考吗?

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    在数据表中、 要获得更多信息、请与 TI 联系、咨询136.7至160 MHz 范围。

    此致

    Somasundara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Somasundara:

    您可以将169 MHz 设计用于以下目的:  

    CC1125EM-169 (SWRR100):  https://www.ti.com/lit/zip/swrr100

    性能将与169 MHz 运行非常相似。

    此致、

    Zack