This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:Launchpad 和 PROJECT_ZERO 入门

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1441404/cc1352p-getting-started-with-launchpad-and-project_zero

器件型号:CC1352P

工具与软件:

我的目标是调试并闪存 cc1352P1 Lauchpad 开发套件上的 project_zero。

我有两个 Launchpad 硬件单元。

我在出厂时已将第一个 Launchpad 单元与原始软件配置保持不变。 我可以通过 Android 上的 SimpleLink Starter 应用程序与此 Launchpad 单元建立通信。 在此示例中、ProjectZero 正确运行配置、并允许应用中的 LED 和 Button 服务实现功能。

在我的第二个 Launchpad 单元中、我尝试了各种器件编程方法、尝试遵循用户指南文档、但我无法使器件恢复到 project_zero 的基本功能、该功能在我的第一个 Launchpad 单元上仍然可以正常工作。

我安装了 CCS 版本12.1.0.00007、并提供 bim_offchip 和 project_zero 文件。

我已配置 CCS Cloud 以及 TICloudAgent 桥接扩展。

我也尝试过 OAD 编程、但我的努力似乎擦除了原始固件、无法恢复到 PROJECT_ZERO 的基本运行版本。

您能否建议使用出厂设置对器件进行重新编程的最佳步骤。