This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:在传感器/收集器示例代码中、无线电代码调用不#39;t EXIT (退出)。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1441157/cc1312psip-radio-code-call-doesn-t-exit-in-sensor-collector-example-code

器件型号:CC1312PSIP

工具与软件:

当传感器没有任何网络信息、并且在主循环中调用 SENSOR_Process 时、它将卡住、而不返回到主循环。

发生这种情况时、无线电的某些部分保持开启状态、电流消耗较高。  我将在五秒钟后关闭传感器器件、可以看到每次重新打开传感器器件时、它都不会从 sensor_process 调用中返回。  此时的无线电代码执行什么操作、以及如何使其返回以便降低电流消耗。

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我还将很快跟进每封邮件、因为它涉及提供的代码段。

    此致、
    等等