This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:传感器/收集器项目中的能量检测扫描

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1441272/cc1312psip-energy-detect-scan-in-sensor-collector-project

器件型号:CC1312PSIP

工具与软件:

我正在调试传感器/收集器项目的代码、发现能量检测扫描没有返回任何扫描值。  它的设置不带网络、因为设备配对时、它仅使用存储的信道值。  我看到的是要扫描的通道设置为1、它调用 scanCnfCb (ApiMac_mlmeScanCnf_t * pData)并获取 ApiMac_scantype_active 检查、即当它查找 energyDetect 值并 pData->resultListSize 为0时执行该检查。

最初的问题是:

我们需要验证用于挑选信道的能量检测是否正常工作。  这样、我们就可以知道某个通道是否处于繁忙状态、该通道不会被选为活动的通信通道。

我们认为、我们可以使用 Smart RF Studio 忙于执行一组频率、方法是快速向这些频率发送数据、然后检查应用是否选择频率。 之外的器件启动。

在测试时、它似乎仍然选择与通常所选相同的第一个频率。

您能否说明此测试是否应该有效、或者针对此问题的有效测试是什么、以便我们可以验证协议的此功能?

在调试代码后、尝试至少看到我可以获得哪些值、我看不到任何值从扫描返回。

谢谢!

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将通过邮件跟进此问题、因为它涉及我们提供的代码片段。

    此致、
    等等