This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-15.4-CC1352R:STACK-GATEWAY-LINUX-SDK

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1441073/ti-15-4-stack-gateway-linux-sdk-cc1352r

器件型号:TI-15.4 STACK-GATEWAY-LINUX-SDK

工具与软件:

你好。 我已成功完成 TI15.4 Stack Linux 网关示例、现在有关于我正在进行的项目的一些其他问题:

  1. 要将外部传感器(例如 SGP30、SPS30、SEN0377)与 LPSTK-CC1352R 上的内置传感器集成在一起、我应该在传感器和协处理器示例项目中修改哪些文件? 我遇到了"添加新传感器"示例、但它似乎特定于"收集器"项目、不适用于 Linux 网关使用的"协处理器"项目。 在上下文中、我已经拥有基于i2ctmp TI 驱动程序示例的功能 I2C 代码。

  2. 在网关端、除了appClient.js我需要为项目修改的文件之外、是否有其他文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    1.我不确定是否要将传感器功能添加到协处理器项目。 理想情况下、如您提到的文档中所述、在"传感器"和"收集器"上执行此操作。

    2.这实际上取决于您的应用以及您想要实现的目标。 我不确定我能不能在这里提供帮助。 如果您有新的传感器、那么您可能还希望编辑 HTML 文件。

    此致、

    Arthur