This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:更改 CW 射频频率和功率、射频不会中断。

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1441171/cc1311r3-changing-cw-rf-frequency-and-power-without-interruption-on-rf

器件型号:CC1311R3

工具与软件:

在 CC1311R3上、我将使用 CMD_TX_TEST 生成 CW 信号。 这样做效果很好、现在我想更改所生成信号的频率和功率。 我可以停止信号、然后生成一个新信号、但这会在信号中产生几百微秒(~600us)的短暂中断、这在我的应用中是不可取的。 射频操作必须处于 CW 模式、应用无法使用其他模式。

我设法使用 RF_postCmd 添加了第二条 CMD_TX_TEST 命令、然后发出 RF_CancelCmd 来取消第一条命令切换到第二条命令。 该负载在新信号中的速度比关闭和打开更快、但仍然存在短暂的中断(~200us)。

是否可以在不中断射频输出的情况下更改频率和功率?和/或是否有任何方法可以进一步减少中断?